挖掘波浪能发电的巨大潜力
CorPower 海洋动力为其技术领先的波浪能发电装置寻找轴承解决方案时,核心需求是应对极端载荷和缓慢旋转运动带来的挑战。配备了SKF智能轴承的首台全尺寸发电装置将很快准备就绪,并接受测试。

波浪能是全球主要的清洁能源之一,有望满足全球10%的能源总需求。在CorPower 海洋动力公司位于瑞典斯德哥尔摩的工厂,一个技术领先的波浪能项目正在稳步推进中。
CorPower 海洋动力首席执行官Patrik Möller说:“波浪能之所以特别令人期待,是因为它有较为稳定的发电曲线,可以取代煤电和核电等基础能源,在向100%可再生能源系统的转型中发挥至关重要的作用。”
CorPower 海洋动力公司成立于2010年,经历数个研发周期后,已开发出全尺寸发电装置样机,CorPower 海洋动力于2022年夏季在其测试平台上对发电装置进行了测试,并于2022年秋季将发电装置安装在葡萄牙海域。CorPower 海洋动力的目标是在2024年在全球市场上推出商业化成品。
Möller说:“我们致力成为瑞典生产和交付波浪能发电装置的主要出口企业。我们认为这项技术量产潜力巨大。”

寻求帮助
作为该项目的合作伙伴之一,SKF很早就参与其中,为所需的各种类型的轴承、润滑和状态监测提供帮助。CorPower 海洋动力的机械工程师Jacob Ljungbäck负责发电装置部分产品的设计,他介绍说:“我们首先就面对缓慢旋转运动和极端载荷带来的挑战。”
我们认为波浪能发电装置量产潜力巨大。
CorPower 海洋动力首席执行官Patrik Möller
当他使用SKF在线计算软件并输入载荷和转速数值时,程序出现了一个“错误”信息。他说:“我意识到需要更多帮助,于是联系了SKF。”
Ljungbäck最终与SKF应用工程师Yvonne Rydberg取得了联系。Rydberg回忆说:“作为一名应用工程师,我能这么早就参与到这个项目中,真是非常荣幸。尽早参与的好处是可以在概念开发阶段真正贡献我们的专业技术和知识。如果晚些加入,有可能更多的只是解决问题。”

集思广益的研讨会
一开始,双方通过电话和电子邮件进行密切联系。在这个过程中出现了许多问题,为了推动项目取得真正进展,项目团队在位于哥德堡的SKF集团总部召开了一次研讨会。
Rydberg说:“我们花了一整天时间来研究整个轴承设计——从轴承选型、密封解决方案和轴承尺寸到润滑和安装,涉及方方面面,理清了很多问题。”
Ljungbäck也认为研讨会很有帮助。他说:“对我来说,坐下来一次性解决与轴承相关的所有问题是非常有用的。这无疑让我们在项目开发阶段节省了数周时间。”
在研讨会期间,项目组确定了一个可行的基本解决方案,奠定了多个模型的基础。Ljungbäck说:“当时,我们共开发了四个轴承模型,现在正在进行分别测试。后来,我们的想法是从SKF获得帮助,对轴承进行评估,以便找到适合我们应用场合的最具性价比的轴承解决方案。”
从SKF角度来看,Rydberg期待着继续推进项目,并强调在开发的早期阶段参与项目大有裨益,当时几乎所有参数都未设定。“在项目早期阶段,我们可以提供更大的价值,而客户也能真正地从我们的综合专业知识和技术储备中获益。”
密切合作的益处
对于客户来说,在设计早期阶段与SKF紧密合作能带来以下诸多好处:
- 专注于目标或愿景:不只是简单地解决问题。
- 成本优势:为具体任务选定合适的商业解决方案。
- 节省时间:更快地验证所做的选择和使用的解决方案是否正确。
- 技能利用:从SKF的综合专业技术和经验中获益。
潜力巨大的波浪能
波浪能的发电量可达公用事业规模,并可与潮流能和风电等其它可再生能源相结合。对于偏远岛屿和养鱼场、油气平台等近海工业,或尚无电网基础设施的地区来说,波浪能是一种潜在的清洁电力来源。
SKF海洋能应用全球大客户经理Michael Baumann说:“波浪能是地球上规模最大的待开发绿色能源之一,在未来几年实现商业化开发的潜力巨大。”
南美和北美的西海岸以及欧洲北海的大部分地区有望利用波浪能发电。
目前,像CorPower 海洋动力这样的波浪能技术尚未达到和潮流能发电技术一样的成熟程度。然而,波浪能的潜力比潮流能大得多。
目前为止,多台波浪能发电装置的样机已经在恶劣的海水条件下进行了测试。波浪能开发尚处于早期阶段,因此成本相对较高,但未来有望大幅降低成本。这些技术必须被验证能可靠地运行,并具有与海上风电竞争的平准化发电成本(LCoE)的潜力。
“欧盟绿色协议”计划通过“地平线”(Horizon)研发计划为波浪能和潮流能技术提供大量资金支持。首个目标是海洋能装机容量达100兆瓦,2030年将装机容量扩大到1吉瓦。
SKF正在整合用于船舶、风电、石油和天然气以及水电等协同行业的多种部件,以克服波浪能发电的一些技术障碍。
CorPower 海洋动力项目进展
- CorPower已开展了“铁人测试”项目,涵盖持续运行以及暴露在包括极端风暴浪在内所有可能的波浪条件下的测试。
- 葡萄牙阿古卡杜拉试验场的准备工作已就绪,包括安装UMACK锚和一条长6.2公里的输出电缆,以及升级改造的变电站。
- 已制造完成的动力传动系统从瑞典运往葡萄牙,并在现场组装到复合材料浮标中。