电力巨擘

电力巨擘

位于荷兰的Maasvlakte 3号发电厂每秒燃烧100千克煤,设计目标是在无需停机维护的情况下连续运行6年。SKF在其中发挥了关键作用。

作者: Anna McQueen
照片:Malou van Breevoort

状态监控 供电,供气及供水 润滑剂

Uniper

在40多个国家开展业务

12,000名员工

发电量约36吉瓦

储气量达82亿立方米

400太瓦时长期供气合约

2017年税息折旧及摊销前利润达17亿欧元

www.uniper.energy

位于荷兰最西部、伸入北海的Maasvlakte是Europoort港区的大规模人造延伸区,也是鹿特丹港的一部分。这个被海风吹拂的海角汇聚了集装箱码头、物流中心和化学品生产商等多家不同行业的企业。Uniper的一座发电厂就处于海角的中心位置。

Uniper是全球最大的发电企业之一,在全球范围内的总装机容量达到36吉瓦。其位于Maasvlakte的发电厂于1974年投产,占地3平方公里,拥有全球最大、最高效和最清洁的单机组燃煤发电站。其旗舰3号发电厂(MPP3)于2016年投产,采用AO级煤炭(无烟煤)和生物质,发电量达1,100兆瓦,为客户供应电、热和气。该发电厂还对来自化工企业的废弃物进行处理,并为它们提供蒸汽、冷却水和电。

Conveyor belt with gypsum, a by-product from the coal-fired plant.

石膏输送带,石膏是燃煤电厂的副产品。

Maasvlakte 3号发电厂主要数据

  • 装机总容量:1,100兆瓦
  • 发电效率:~ 47%
  • 蒸汽条件:620°C,285 bar
  • 开始施工时间:2008年4月
  •  投产时间:2014/2015年
  •  员工数量:超过2,500人
  •  安全生产天数记录:1,337天

煤炭由来自全球各地的25万载重吨船舶运输至港口。泊船区与发电厂通过一条三公里长的地下输送带相连接。“船舶进港后,我们先查看船上装载的煤炭的质量,再做决定。”Uniper Maasvlakte的维护经理Rutger Boere说道,“煤炭在运输途中进行交易 —— 像是一个海上市场。”Uniper采用的煤炭总是混杂不一。“不同来源的煤炭在成分上有所不同,我们挑选适合我们需要的,以满足严格的排放限值。”Boere解释道。

Maasvlakte 3号发电厂的燃料构成中,煤炭占到80%,其他燃料包括生物质、肉骨粉、生物丙烷以及Maasvlakte港区周边企业产生的废弃物。Boere说:“发电厂每秒燃烧100千克煤,发电量达1,100兆瓦。此外,发电厂还生产建筑行业用的飞灰和石膏,并且为周边企业供应工业流程所需的蒸汽。”

Uniper Maasvlakte 维护经理Rutger Boere。

Uniper Maasvlakte维护经理Rutger Boere。

SKF业务经理Marcel van Nielage。

SKF业务经理Marcel van Nielage。

优化旋转设备的性能

2018年1月,SKF与Uniper签署了为期两年的旋转设备性能合约,涵盖以下内容:

  • 通过振动测量实施状态监测
  • 通过泵、电动机和齿轮箱检查计划实施状态监测
  • 润滑管理
  • 维护工程咨询
  • 轴承损伤分析
  • 持续改进

除了MAASVLAKTE 3号发电厂,Uniper还运营Utility Centre Maasvlakte Leftbank(UCML)发电厂。这座发电厂燃烧气体和一些化学废物,发电量达80兆瓦,并为当地的化工企业供应热量和冷却水。“UCML与Maasvlakte 3号发电厂的前身—— Maasvlakte 1号和2号发电厂之间有紧密的联系。”Boere说道:“Maasvlakte 2号发电厂设备已被改造为同步调相机,可提供无功功率并管理电能,以维持电网电压稳定。这是欧洲唯一一台以这种特殊方式改造的同步调相机,改造过程耗时15个月。将老旧的设备改造成能为欧洲大陆的能量传输提供支持的关键设备,真是太好了!”

“Maasvlakte 3号发电厂以出众的成本优势,成为欧洲电力供应商中的佼佼者。我们几乎满负荷运行,全年无休。这是一个动态、波动且复杂的系统。电力以15分钟为单位进行对冲和交易。”他解释道,波动性是由于太阳能和风能发电无法预测,而且这种波动也难以预测。

电力巨擘

Maasvlakte发电厂不仅服务于邻近的工业企业,还与欧洲电网并网,因此维护工作颇为复杂。Boere说道:“对UCML发电厂实施必要维护的约定停机间隔是6年,这意味着我们必须确保设备在此期间持续运转,直至关闭设备实施必要的维护。当我们停产时,周边所有企业也会停产。我们的停产期均保持同步。”

从维护角度而言,要确保如此长效的设备运转周期,对于一个小型维护团队来说尤其具有挑战性。Boere说道:“ 我们负责管理设备的维护部门仅有23人。有时,我们感觉是设备在管理我们。不过,SKF为我们提供了大力支持。”

销售联系方式

evolution@skf.com

这座造价16亿欧元的发电厂采用先进技术,SKF有能力应对这一挑战。
UNIPER MAASVLAKTE维护经理RUTGER BOERE

以前,有三家独立承包商为Uniper提供维护服务,但由于它们之间缺乏互动沟通,Uniper需要做更多的工作。“SKF带来了广博的技术知识、尖端设备和工程能力,同时派出合格的人员为我们的业务提供支持。这座造价16亿欧元的发电厂采用先进技术,SKF有能力应对这一挑战。不过,我们之前以为到目前的阶段,我们在设备优化进程上会有更大的进展,现在看来,对于从之前的承包商处收回技术,我们的估计也许过于乐观。目前我们正在引入生物质燃料,增加了一大批需要维护的新旋转设备,这为SKF带来了挑战。”

相关内容