Production

Au gré de la météo

Le plus récent des plus grands toits rétractables au monde se trouve en Suède.

Sur le même sujet

Liens ap­pa­ren­tés

Friends Arena

Contact com­mer­cial

Ellis-Jan van den Hout, Ellis-Jan.van.den.Hout@skf.com

Le premier toit rétractable d’un stade a été construit en 1961 pour le Civic Arena, aujourd’hui fermé, de Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux USA. La composition de ces toitures varie : métal ou toile résistante et imperméable. Quant à leur forme, elle peut ressembler à un éventail déchiré comme le toit du Miller Park de Milwaukee, dans le Wisconsin, ou à un accordéon à l’exemple du stade Toyota dans la préfecture d’Aichi, au Japon.

Le toit du Friends Arena (voir photo) est une structure composée de deux plaques massives et mobiles en acier. L’enceinte, qui est revenue à près de 350 millions d’euros, a été inaugurée au nord de Stockholm en octobre 2012. Capable d’accueillir 65 000 spectateurs, c’est le plus grand stade de Scandinavie.

L’un de ses principaux sponsors est Swedbank. La banque a choisi d’offrir les droits de location du nom à l’association à but non lucratif Friends, laquelle travaille à la prévention du harcèlement dans les écoles et clubs de sport.

L’entreprise néerlandaise de construction métallique Hollandia a fabriqué et installé les panneaux du toit rétractable. Elle a sélectionné SKF pour lui fournir les solutions de roulements pour les poulies et les bogies.