仿真软件大显身手
借助SKF仿真软件SimPro Quick,意大利ESPE公司的工程师们遇到的交流发电机难题得以迎刃而解。
ESPE管理合伙人Simone Mariga与ESPE技术部门的Sergio Toniato怀疑故障与发电机轴承有关,但他们无法100%确定问题所在,因为找不到供应商提供相关信息。
ESPE
1974年创建于意大利帕多瓦
首席执行官 Enrico Meneghetti
总部位于意大利Grantorto
私有企业
年收入2,500万欧元
业务领域:绿色能源系统的设计与安装,包括风力发电机组、热电联产机组以及基于生物质的解决方案、光伏解决方案、水力发电机组和发电厂。
网址:www.espegroup.com

SKF SimPro Quick软件使用起来很直观,结果非常精确。
ESPE技术部门的Sergio Toniato
SKF的仿真软件SimPro Quick令问题迎刃而解。该软件于2016年推出,可根据相关应用要求和运行条件,对轴承布局设计及其现场性能进行评估。Toniato过去曾使用过其他供应商的仿真软件,但他发现那些软件不过是自动化产品目录。相比之下,SimPro Quick具有多种建模功能,并考虑了轴承载荷、轴挠度、负载区、接触应力、摩擦、频率、轴承寿命、润滑脂寿命和补充润滑间隔等因素。

SimPro Quick的另一个优点是,它可以十分方便地与SKF内部轴承分析软件SimPro Expert通讯。因此,ESPE和SKF的工程师们能够顺畅沟通,快速、轻松地交换信息。
SKF使用来自SimPro Quick的数据对轴承以及发电机的设计进行了故障根源分析。这些分析帮助ESPE开发出一个采用合适轴承的可行解决方案。

Mariga说公司每天都在使用SimPro Quick,为不断增长的风力发电机业务提供帮助。但这只是这个软件发挥潜力的开端。ESPE采购经理兼管理合伙人Fabio Meneghetti评论道:“由于软件为技术部门提供了很大帮助,我们得以缩短规划时间。轴承和润滑剂的采购决策变得更加详细和精确,并且我们在供应库存方面也节省了很多时间。我们已感受到这款软件对公司方方面面的积极影响。”
ESPE遇到的难题不仅迎刃而解,随之而来的更是赢得未来增长的市场机遇。

ESPE
公司名称最初是“Elettromeccanica Strumentazione Pneumatica Elettronica”(机电电子气动仪表)的首字母缩写。公司创始人之子、现任合伙人Fabio Meneghetti说:“在意大利语和英语中的意义差不多。但1974年开始流行缩略语。”
八年后,也就是1982年,公司制造了第一台水力发电机,这是因为公司管理层在可再生能源领域看到了长期潜力。1990年至2010年期间,ESPE在罗马尼亚设立了多个商务办事处,在罗马尼亚参与建设和/或重新设计了五座水电站。
随着公司在意大利和海外的不断扩张,公司开始重点关注可再生能源领域。2001年,ESPE完成了首个光伏设施的制造,至此公司决定以可再生能源为其发展方向。到2011年,它已经开发出建造小型风力发电机和木质生物质热电联产机组的专利技术。Meneghetti回忆道:“今天,我们可以肯定地说,ESPE的创始人具有远见卓识。”
如今,ESPE增长最快的业务领域是为企业建造的光伏设施以及用于大型太阳能园区的光伏设施。小型风力发电机和生物质热电联产机组则颇具增长潜力,成为颇具吸引力的细分行业。水力发电厂是公司第四大业务领域,但其重要性正在下降。
Meneghetti说:“现在竞争非常激烈。一家成功的企业必须在技术、培训和营销方面进行投资,同时在对待员工、客户和供应商时彰显人文情怀。”