Bonnes vibrations à la cimenterie
La cimenterie Českomoravský de Radotín, en République tchèque, était victime d’arrêts de production imprévus provoqués par des réducteurs endommagés. Grâce à une solution d'analyse des vibrations SKF, le cimentier a pu mettre fin à ce problème.
Les caractéristiques techniques des nouveaux réducteurs (leur conception, leurs dimensions, la configuration et le dimensionnement des engrenages, les types de roulements) sont adaptées aux besoins de la cimenterie.


Même si les réducteurs étaient munis de capteurs pour surveiller la température des roulements et de l’huile, et bien qu’il y ait eu un capteur de débit d’huile dans le circuit de lubrification, ils n’étaient pas équipés de capteurs de vibrations. Tout dommage était donc généralement découvert à un stade trop tardif du processus de détérioration, lorsque les réducteurs commençaient vraiment à faire trop de bruit, ou lorsqu’une hausse significative de la température était enregistrée dans un roulement endommagé.

Ce n’est qu’au moment où les réparateurs ont fait appel aux experts du Centre de performance des équipements tournants de SKF que la situation s’est débloquée. Les techniciens du centre ont installé et connecté le système de surveillance en ligne SKF Multilog IMx, un outil de référence au sein de la nouvelle génération de solutions performantes et rentables pour une variété d’applications de maintenance conditionnelle.

Les données recueillies par les capteurs sont transférées automatiquement à un ordinateur hôte, qui les traite ensuite rapidement. Ces informations ont permis aux équipes de l’installation de Radotín de détecter les défauts en amont, voire de les éviter complètement, étant donné que le système fournit automatiquement des recommandations pour éliminer les problèmes existants ou imminents.
Ce dont on avait vraiment besoin, c’était de limiter autant que possible l’étendue des dégâts en cas de défaillance à venir des réducteurs.
Pavel Nevlud, responsable de la maintenance centrale chez Českomoravský Ciment
Les responsables de la cimenterie ont été tellement impressionnés par le redressement des performances qu’à l’expiration de la garantie des réducteurs, ils ont signé un contrat d’assistance à long terme avec SKF.
Selon les termes du contrat, les spécialistes de SKF surveillent à distance les conditions de fonctionnement de l’installation. Le SKF Multilog IMx contrôle en permanence tous les capteurs, le câblage et le système électronique, et envoie automatiquement des messages.
« Le service de diagnostic à distance de SKF peut reconnaître l’éventuelle détérioration des roulements ou les premiers signes d’indentation », souligne Martin Niesner. Contrairement aux mesures manuelles qui ne fournissent que des instantanés, le système de surveillance permanent peut faire la différence entre des variations de courte durée et une détérioration avérée et permanente.
Cette méthode permet de faire des économies de coûts et de main-d’œuvre, et de mieux gérer les réparations. En outre, ses collègues sont désormais en mesure de réagir aux problèmes de manière beaucoup plus réfléchie et ciblée. « Bien sûr, il est impossible de réparer le réducteur en cours de fonctionnement, reprend Martin Niesner. Il est nécessaire de fermer l’installation et donc d’interrompre toute la chaîne de production. Toutefois, l’identification précoce de l’apparition d’un défaut permet généralement de planifier et de préparer cette interruption afin d’effectuer une réparation », précise Martin Niesner.