Investir dans l’avenir
SKF est arrivé sur le marché chinois en 1912. Sa présence dans ce pays s’est ensuite étendue et l’entreprise y compte aujourd’hui 18 usines et plus de 7 000 collaborateurs. Alors que l’entreprise fête un siècle de présence en Chine, elle investit lourdement dans l’avenir avec de nouvelles usines construites dans le respect des normes de certification environnementale LEED.
1 Une nouvelle usine a été inaugurée récemment à Jinan, dans la province du Shandong. Elle fournira des roulements à rouleaux coniques et des roulements de roue intégrés SKF Split pour camions à destination du marché des poids-lourds et desservira également les marchés de l’industrie et de la rechange automobile.
2 Un centre de distribution régional est en cours de construction dans la zone franche de Waigaoqiao au nord-est de Shanghai et sera complètement opérationnel en 2013. Doté d’un système automatique de stockage et retrait (ASRS) de 30 mètres de haut, l’entrepôt entièrement automatisé desservira tout le Nord-Est de la zone Asie-Pacifique.
3 Un Campus SKF sera opérationnel fin 2013 à Jiading, district de Shanghai. L’investissement inclut une nouvelle usine de roulements de roue pour véhicules de tourisme qui accueillera également le Centre technique mondial de Chine (GTCC) élargi, une SKF Solution Factory (Usine à solutions) et le SKF College.