Les machines sous surveillance
Le nouvel Indicateur d’état SKF MCI SKF « Machine Condition Indicator » est économique et permet aux opérateurs de gagner du temps.
Liens apparentés
Le nouvel Indicateur d’état SKF MCI SKF « Machine Condition Indicator » est économique et permet aux opérateurs de gagner du temps.
« Cet appareil est similaire au voyant d’anomalie du moteur figurant sur le tableau de bord d’une voiture, explique Torsten Bark, responsable de ligne de produits au Centre de maintenance conditionnelle SKF de San Diego. Ses LED alertent l’équipe de maintenance prédictive sur la nécessité de soumettre la machine à une analyse des causes de défaillance en vue de déterminer la nature du problème. »
Ce dispositif de surveillance des vibrations et de la température est destiné aux machines tournantes utilisées dans des conditions constantes. Les mesures de la vélocité permettent d’effectuer un suivi de l’état général de la machine et peuvent mettre en évidence des problèmes potentiels liés à un défaut d’alignement ou un balourd, tandis que les mesures de l’accélération d’enveloppe aident à détecter une éventuelle dégradation de l’état des roulements. Alimenté par batterie, cet appareil peut être utilisé en intérieur comme en extérieur dans la plupart des secteurs mettant en œuvre des machines tournantes.